This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:能否在 TUSB1064之后级联 SN75DP130以实现更长的距离?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, SN75DP130, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000969/sn75dp130-can-i-cascade-the-sn75dp130-after-tusb1064-for-longer-distance

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他器件:TUSB1064TUSB564

您好!

我的客户将 TUSB1064用于 C 型交替模式。

对于显示端口、它们只需要5.4G。 但 TUSB1064和标量之间的距离超过32cm。

它们担心 DP 的信号质量。  

他们能否 将 SN75DP130置于 TUSB1064之后以提高信号质量?

顺便说一下、它们还使用10G USB3集线器。

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    而是 DP130、我会考虑使用 DP141或 DP142。 但为什么不将 TUSB1064移到更靠近标量的位置并尽可能利用 TUSB1064 RX 均衡器呢?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    DP130具有链路训练功能。 与 TUSB564没有冲突、对吧?

    由于它们在 DP 上仅需要5.4GHz、因此 USB3需要10GHz。 因此、USB 3更敏感。 他们担心这会使 USB 3变得更糟。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    请参阅此应用手册 、了解如何在灌电流侧设计 DP130、https://www.ti.com/lit/an/slla349/slla349.pdf

    DP141和 DP142均可支持5.4GHz、与 DP130相比、它更适合接收端应用。

    谢谢

    David