This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:抖动测量

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999757/ds92lx1621-jitter-measurement

器件型号:DS92LX1621
主题中讨论的其他器件:DS92LX1622

您好、支持团队、

我想验证 DS92LX1622上的输入信号抖动是否在可接受的范围内(tRJIT:0.53UI)。
输入信号在 CLK1上升沿的点触发、在28位后的一个点到触发点测量峰峰值抖动。
有关详细信息、请参阅随附的图表

e2e.ti.com/.../DS92LX162x-jitter-_2800_2021-05-06_2900_.pptx

我想上述测量点将被认为是合理的、因为 SerDes 是一个28位的帧、而 CDR 每28位播放一个时钟结束。
这个想法是正确的吗?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    使用示波器上的 PLL 测量输入抖动以跟踪通道链路 III 信号、并使用该 PLL 对信号进行采样和叠加以生成眼图。 您不能使用上升沿作为采样点来生成眼图。 抖动不是仅测量28位、而是使用示波器上的持久性进行1000次转换。 0.53 UI 抖动是典型规格而非最大规格。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道在示波器上使用 PLL 的抖动测量方法。
    它是否需要示波器上的分析软件?  例如、Tektronix 示波器的"DPOJET"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在示波器上使用 DPOJET 进行抖动测量。