This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:使用单通道时、没关系;使用双通道时、延迟非常大

Guru**** 2958390 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000967/trs3232-when-using-single-channel-it-is-ok-when-using-dual-channels-the-delay-is-very-large

器件型号:TRS3232

大家好、

我的客户现在使用 TRS3232。 遇到问题时、

使用单通道时、情况良好;使用双通道时、延迟非常大。

请提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    您能详细说明一下发生这种延迟的位置吗? 它是介于从 DIN 到 DOUT、从 RIN 到 ROUT 的信号之间还是介于不同的信号之间?

    此致、

    Eric Hackett