This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212-Q1:Android 汽车认证测试

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212-Q1, TUSB212, TUSB216I, TUSB211, TUSB217-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998261/tusb212-q1-android-auto-certification-test

器件型号:TUSB212-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB212TUSB211-Q1TUSB216ITUSB211TUSB217-Q1

大家好、

我的客户正在进行 Android 汽车认证测试。 但在100次连接测试期间存在故障问题。 主机无法识别 Android 自动激活的器件、即使器件未通过电缆连接、也不会关闭直流升压。 USB 连接器和 TUSB212-Q1之间的电缆长度约为1米、布线长度约为50mm。 请告诉我如何解决和改进它。

e2e.ti.com/.../DP-and-DM-waveform.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障期间 CD 和 ENA_HS 的状态是什么? 如何知道 DC_BOOST 没有关闭? 即使 USB 设备连接 DP 上拉、USB 2枚举似乎还没有启动? TUSB212转接驱动功能直到 USB 2 HS 枚举完成后才会打开。 TUSB212不应影响 USB 主机功能来开始枚举、系统遇到此问题的频率是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    很抱歉我的回答延迟。 我正在检查我的客户对您的要求。 我将告诉您、完成此检查后。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我已经检查了客户的问题。 请参阅以下答案。

    故障期间 CD 和 ENA_HS 的状态是什么? 无法检查 CD 的状态、因为它们不使用它、并且 ENA_HS 的状态为3.3V 电平。

    如何知道 DC_BOOST 没有关闭? 当器件连接到系统时、在 DP/DM 引脚上测得的直流电平约为1.0V、但当器件连接失败时、在 DP/DM 引脚上测得的直流电平约为0V。

    即使 USB 设备连接 DP 上拉、USB 2枚举似乎还没有启动?  是的、是的。

    系统遇到此问题的频率如何? 他们没有在 Android 自动认证测试中检查故障率、因为只有一个故障无法满足此认证测试。 此外、在连接失败后、当电源关闭和打开时、此 IC 工作正常。

    请告诉我如何解决和改进它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据响应、在测试期间 TUSB212似乎已经进入兼容模式而非正常高速模式(基于 ENA_HS 状态)。 我们可以再次确认是否可以测量 CD。 此处遵循的测试程序是什么? 在测试期间、RSTN 引脚是否保持低电平、是否出现问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    请参阅以下答案。

    1. CD 状态:故障期间为高电平。

    2.测试程序

      a.在车辆的 USB 端口和手机之间连接 USB 电缆

      b.在 AVN 车辆系统上运行 Android 自动应用程序

      c.检查连接是否成功

      d.重复100次连接和断开测试(从手机上拔下 USB 电缆并将 USB 电缆插入手机)

    3. RSTn: 在测试期间,如果 RSTn 引脚保持低电平,则看不到此问题

    此外、当将 TUSB212-Q1替换为 TUSB211-Q1或在电路板上卸下 TUSB211-Q1时、此测试没有问题。

    请告诉我原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、在故障期间 CD 和 ENA_HS 为高电平吗? 在这种情况下、这不是合规性模式或测试程序的问题。 我怀疑这里真正的问题是 TUSB212提供的 DC_BOOST 太强、在某些情况下会导致断开。 这与 TUSB211一致、不会导致问题、因为器件没有任何 DC_BOOST。 您可以尝试 TUSB216I 吗? 该器件已更新性能并经过精细调节的 DC_BOOST、可防止出现这些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    是的、在故障期间 CD 和 ENA_HS 为高电平。 我的客户的应用应该使用符合汽车标准的产品、因此 TUSB216I 不能用于该产品。 我认为、无论 DC_BOOST 是否工作、似乎都需要设置(低电平或高电平)。 请告诉我您的意见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    更正 DC_BOOST 设置似乎与故障相关。 是否将 PCB 上的设置设置为 DC_BOOST 低电平? 如果是、则信号路径没有足够的损耗、DC_BOOST 功能太强、导致 故障。 我们还有 TUSB217-Q1、它的 DC_BOOST 调优性能优于 TUSB212-Q1。 TUSB217-Q1使用不同的封装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我建议他们在电路板上使用 DC_BOOST 的设置测试(低电平或高电平)。 如果测试完成、我将告诉您测试结果。 如您所知、由于封装不同、TUSB217-Q1无法在其电路板上使用、但我建议您将其用于下一个型号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    理解、在这里、使用 TUSB211-Q1也可以成为电流模块的解决方案。