This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找四路(或2x 双路)线路接收器...

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS193, DS34C86T, AM26C32, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000654/looking-for-a-quad-or-2x-dual-line-receiver

主题中讨论的其他器件:SN75ALS193DS34C86TAM26C32AM26LV32

我在搜索所有器件时遇到了很大的困难。  

我需要一个线路接收器(四路或双路)来接收总共 4个差分输入、并为每个差分输入输出单端 H/L 信号。
(基本为4个差分输入线路接收器)

用例将具有120Ω Ω 终端电阻器。 TI 有很多器件会说明"输出为开路时的失效防护;输出为高电平"、但它们只是输入线路上的100k 或300k 上拉/下拉电阻器。
因此、当使用120Ω Ω 端接时、5V 电源电压下的 VID 大约为1~2mV。 但器件通常需要 VID >200mV 才能将输出设置为高电平。

目标是找到一个支持差分输入的器件、其中 VID 可高达±5V、并且可以使用端接电阻器、而该器件仍允许在输入端出现开路情况、从而导致输出为高电平或低电平。

一种330Ω 方法是向 A 和 B 添加 Δ I 左右的上拉/下拉电阻器、但目标是不要在线路上使用这些外部电阻器。

目前忽略封装尺寸、是否有任何四路/双路器件在输入为"开路"时具有失效防护输出、而在使用120Ω Ω 终端电阻器时仍能正常工作?

编辑:

 Ω 了 slyt514和 slaa031、标准用例是在主器件/主机侧(Tx)上使用低电阻器失效防护偏置电阻器、因此 Rx 侧仅需要端接电阻器。
我知道 SN75ALS193等器件集成了300kΩ Ω 偏置电阻器来实现失效防护、该电阻器在 A/B 之间没有端接电阻器时工作 但当有端接时、电阻器过大、我们不能实现>200mV 的电压、以确保输出高电平。 对吧?

是否有关于为 Tx (主机)和 Rx (器件)使用失效防护偏置的文献?

此致、

Darren  

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些数据表(例如 DS34C86T)承认故障保护是针对"开路、非端接"的。

    但是、有些器件也具有针对空闲或短路总线的失效防护功能。 AM26C32数据表显示:

    输入信号丢失可能是由导线断开或收发器意外从总线断开所导致的画笔电路引起的。 AM26C32的内部电路可确保在空闲总线期间正常工作。

    AM26LV32数据表显示:

    AM26LV32器件具有内部失效防护电路、可防止器件在接收器输出端输入未知电压信号。 在以下三种情况下、会在相应的输出端产生高电平状态:

    1. 开路失效防护:未使用的输入引脚保持开路。 […]
    2. 100 Ω 端接失效防护:断开电缆、驱动器处于高阻抗状态或断电驱动器不会导致 AM26LV32发生故障。  […]
    3. 短路失效防护:将差分输入对短接在一起的故障条件不会导致输出端的数据不正确。  […]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    我已通知应用工程师此主题、他们将作出相应的响应。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您参考的许多器件都具有内部失效防护偏置功能、因此即使在(已终止或未终止)总线空闲或悬空时、接收器也能保持已知状态。 这是通过在内部偏置路径之前在输入线路上包含串联电阻来实现的、从而使比较器看到的电压电平超出决定性范围。 这使得接收器本身能够从一个空闲总线中进行失效防护偏置、同时对总线施加最小的共模负载。 但是、由此产生的失效防护仅适用于此接收器、因此总线本身不会出现失效防护偏置、任何没有此功能的节点都保持无偏置。 该解决方案非常适合点对点系统或仅实现内部失效防护偏置收发器的系统。 如果系统包含非内部失效防护偏置器件、则可以包括外部失效防护网络以偏置总线、然后对所有节点进行偏置。 下面的应用手册对此有一些很好的图表和公式。
    RS-485故障保护偏置:旧收发器与新收发器

    RS422系统的驱动器无需偏置、因为它将主动将总线驱动至已知状态或关闭(高阻抗)、因此不受总线状态的影响。  

    请告诉我、这是否清楚、如果您还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott