This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD200A:正在寻找合适的解决方案

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD202A, SN65LVDS179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000332/sn65mlvd200a-looking-for-right-solution

器件型号:SN65MLVD200A
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD202ASN65LVDS179

尊敬的团队:

客户正在寻找 SE 到差分和差分到 SE 解决  方案、我们发现 SN65MLVD202A 可能适合其设计、但 VCC 为3.3V。

数据速率高达2MHz、输入信号的最大峰值电压仅为1.9V。

 SN65MLVD202A 是否适合客户的设计?

如果不是、您能建议合适的器件吗? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    客户是否在寻找收发器或2个单独的驱动器和接收器? 对于收发器、我建议 改用 SN65LVDS179。 不过、这也是3.3V、因此客户需要根据需要使用电平转换器(有关详细信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snla307/snla307.pdf)。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的信息。

    客户正在为 SE<-->差动应用寻找双向解决方案。

    如果无法使用单芯片解决方案实施、您能否与我分享我们的解决方案或应用手册?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我在上面的回复中提供了解决方案和应用手册。

    此致、

    I.K.