This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:NFBGA 和 BGA

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000938/sn65dsi86-nfbga-and-bga

器件型号:SN65DSI86

您好!

我们无法完全理解数据表中 SN65DSI86ZQER 和 SN65DSI86ZXHR 封装的区别。  您能否分享客户是否可以使用相同的布局文件来使用这两个芯片?  如果不是、需要进行哪些修改?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    nfBGA 封装提供等效于数据表的电气性能和等效于或更佳的热性能。 它提供与 MicroStar BGA 相同的 X 和 Y 尺寸、并提供引脚对引脚和封装兼容性。 更新了 nFBGA PCB 焊盘布局和模板建议、以实现更好的焊接结果。

    谢谢

    David