This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848VYB:可以将散热焊盘悬空吗?

Guru**** 2951210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I, DP83848VYB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000512/dp83848vyb-is-it-okay-to-left-the-thermal-pad-floating

器件型号:DP83848VYB
主题中讨论的其他器件:DP83848I、

您好!

你好。

我们的客户想知道他们是否可以使 DP83848VYB 的散热焊盘悬空? 他们在原始设计中使用 DP83848I、但由于他们在采购 DP83848I 时遇到问题、因此他们希望使用 DP83848VYB 作为替代产品。 他们无法将焊盘焊接到 PCB 上。 因此、他们想知道如果将其保持悬空、是否没有问题。

期待您的输入。 谢谢你。



此致、
Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    让我就这个问题咨询我的团队。 我可以最迟在星期五回复。 如果有任何延迟、我会告诉您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    DP83848I 的额定温度为85摄氏度、而 DP83848VYB 的额定温度为105摄氏度。 DP83848VYB 上的接地焊盘用作扩展温度等级的散热器。 只要您的应用保持在 DP83848I 的额定温度范围内、那么 DP83848VYB 的散热焊盘应该可以保持浮动。 此外、从原理图的角度来看、还有其他引脚可用于接地、因此无需使用散热焊盘即可接地。

    此致、

    Adrian Kam