This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:在不使用摄像头模块的情况下测试 FPDLINK 功能

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1, DS90UB954-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000839/ds90ub954-q1-testing-fpdlink-function-without-a-camera-module

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB935-Q1ALP

大家好、

我们需要将  Ds90ub935-Q1与  Ds90ub954-Q1配对、并在没有摄像头模块的情况下验证连接。 我能否通过  Ds90ub935-Q1的图形生成能力来实现这一点? 您是否有用于此目的的 SOP?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    实现此目的的一种方法是对电路板进行配对、然后检查锁定和通过状态、以验证连接(请参阅954数据表中的第7.4.7节)。 另一种方法是使用模拟 LaunchPad (ALP)启动内部图形生成功能、为 CSI-2发送器输出创建测试图形(请参阅954数据表中的第7.5.11节)。

    最棒的

    Justin Phan