This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234-Q1:参考设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234-Q1, SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998982/sn65hvd234-q1-reference-design

器件型号:SN65HVD234-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65HVD234

我需要一个将 SN65HVD234-Q1 CAN 收发器 IC 与微控制器连接的参考设计。 请提供同样的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我们提供用于8引脚 CAN 器件的评估模块、用于对器件进行评估和测试。 TCAN1042 EVM 能够断开 SN65HVD234-Q1的引脚以执行此类测试。 TXD 和 RXD 引脚可连接到外部 MCU 的相应 CAN 控制器引脚。 RS 和 EN 引脚可连接至 GPIO (如果使用)以控制器件的其他功能。 确保在 EVM 上对 Vcc 施加3.3V 电压。  

    参考设计是更复杂的示例系统、采用多个 TI 组件来完成更大范围的任务。 其中的每一个都有特定的功能、并将使用各种 IC 来实现、通常会显示某些器件的特定功能。 您可以在此处找到所有与 CAN 相关的参考设计。 我不知道我们专门提供的一个使用3.3V 收发器的参考设计、但如果其中一个适合您的需求、则可以修改该设计以与 SN65HVD234配合使用。   

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric