This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:是否有任何医疗级串行器/解串器?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821LLS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999916/ds90ub913q-q1-are-there-any-serdes-that-are-medical-grade

器件型号:DS90UB913Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7821LLS

TI 是否有符合 EN60601医疗标准的 SerDes 芯片?

我想知道是否有任何医疗级别的 SerDes 芯片? 例如、DS90UB913是医疗级别? 我正在检查是否可以使用 DS90UB913。
我可以联系欧洲的谁来帮助了解此芯片是否可以在稍后通过 EN60601认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renelson、

    据我们所知、EN60601标准不涉及半导体、而 是用于 终端设备等系统级测试。

    有关更多详细信息、请参阅 此主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    我有与您分享的主题相同的问题。

    我想澄清一下、SerDes 是否符合 以下安全相关认证要求?

    • CSA 组件验收通知5A、IEC 60950-1和 IEC 60601-1终端设备标准
    • 符合 EN 61010-1和 EN60950-1标准的 TUV 认证

    例如 、ISO7821LLS 的数据表专门提到了这种类型的认证。 是否有 SerDes 芯片也有这种迹象?

    -Renelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renelson、

    您能否具体说明您希望在系统级别实现的目标? 这是否与隔离有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    是的、这是为了满足隔离要求(即电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renelson、

    FPD-Link 不是一种隔离技术,因此我认为这不适用。 不过、在下面您可以看到我们为医疗应用建议的拓扑、这也适用于您!