This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1048:器件比较

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A, DSLVDS1048, DS90LV032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000764/dslvds1048-device-compare

器件型号:DSLVDS1048
主题中讨论的其他部件:DS90LV048ADS90LV032A

您好!

我正在寻找尽可能小的四路(仅需 x3个通道) LVDS 接收器。

DSLVDS1048、DS90LV048A (和 DS90L032A)之间的区别是什么?

其中有没有一种产品寿命更短?

是否有任何封装比 TTSOP16 (QFN 等)更小的器件?

谢谢!

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    DSLVDS1048和 DS90LV048A 等效。 DS90LV032A 具有与其他两个相同的功能、但性能不同(您可以参考数据表以了解电气/时序规格)。 它们的寿命更短/更长。

    我们的器件封装尺寸更小。

    此致、

    I.K.