This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83ZQER 与 SN65DSI83ZXHR 有何区别?

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000689/sn65dsi83-what-is-the-difference-between-sn65dsi83zqer-and-sn65dsi83zxhr

器件型号:SN65DSI83

尊敬的 I.K.

我在数据表中看到了 SN65DSI83ZQER 和 SN65DSI83ZXHR 之间的差异。

但我不知道两者之间的区别。

SN65DSI83ZQER 和 SN65DSI83ZXHR 有何区别?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、

    器件功能没有区别。ZQER MicroStar 封装已停产。 nfBGA ZXHR 封装是替代产品。

    nfBGA 封装提供等效于数据表的电气性能和等效于或更佳的热性能。 它提供与 MicroStar BGA 相同的 X 和 Y 尺寸、并提供引脚对引脚和封装兼容性。

    此致、

    I.K.