This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:CDR 支持3.125Gbps

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000404/ds110df111-3-125gbps-support-with-cdr

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: DS125DF111

您好!

DS110DF111是否可以支持具有 CDR 的3.125Gbps?

如果 DS110DF111无法支持具有 CDR 的3.125Gbps、请告知我们推荐的器件。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    DS110DF111无法支持3.125Gbps。

    我们建议使用 DS125DF111。 DS125DF111与 DS110DF111引脚兼容、支持3.125Gbps 数据速率。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    感谢您的回复。

    即使客户在旁路模式下使用 DS110DF111、也无法使用3.125Gbps?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    DS110DF111的波特率范围为8.5Gbps 至11.3Gbps (或该范围内任意值的2、4或8分频)。

    对于3.125Gbps 输入、我们需要6.25Gbps、12.5Gbps 或25Gbps 输入。 由于这些值均不在8.5Gbps 至11.3Gbps 范围内、因此该器件无法支持3.125Gbps 数据速率。

    DS125DF111的波特率范围为9.8Gbps 至12.5Gbps (或该范围内任意值的2、4或8分频)。

    该器件可提供3.125Gbps 输入、因为12.5Gbps 输入除以4会产生所需的3.125Gbps 数据速率。

    此致、

    起亚拉赫巴