This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:断电运行时的容差

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000767/ds26c32at-tolerance-at-power-off-operation

器件型号:DS26C32AT

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 在断电状态(Vcc=0V)期间、当信号进入输入引脚时、器件是否会断开?

发送器件为 DS26C31、处于正常工作状态 (Vcc=上电)。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    只要您在器件的绝对最大额定值范围内运行、就不会对器件造成任何永久性损坏。 器件未上电时、您可以向输入引脚施加电压。 我建议在器件通电后禁用并启用该器件。

    如果这已回答您的问题、请不要忘记点击按钮。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris