This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:tmuxhs4212irksr -SEL 引脚?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000589/tmuxhs4212-tmuxhs4212irksr--sel-pin

器件型号:TMUXHS4212

当客户使用 tmuxhs4212irksr 芯片时、会遇到以下问题:

当 SEL 引脚= L 时、端口 A 连接到端口 B

当 SEL 引脚= h 时、端口 A 至端口 c

但是、当我将 SEL 引脚从 h 切至 L 时、它不起作用。 它仍然是端口 A 到端口 C

这是我的原理图。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述一下 TMUXHS4212是路由哪个信号吗? R988、R989、R992、R993是否在板上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此芯片用于 USB3.0切换。

    是的、它们在板上。

    [引用 userid="321793" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000589/tmuxhs4212-tmuxhs4212irksr--sel-pin/3696597 #3696597"]R988、R989、R992、R993是否为板载?  [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题迎刃而解。谢谢