This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:DFP 功能检测所需的 IC /组件

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000121/tusb320-necessary-ic-components-for-dfp-capability-detection

器件型号:TUSB320

您好!

我正在尝试更改现有器件的设计、以便它可以利用 USB-C 充电器/电源提供的电源。 我对 USB/USB-C 电源/器件非常陌生、因此我想确保我理解正确!

到目前为止、我了解到我需要将接收 UFP 上的每个 CC 引脚连接到单独的5.1k 电阻器、以便将其识别为灌电流。 此时、我认为我需要一个比较器或 CC 控制 IC 来确定提供给器件的功率。 如果   我对电源/电源一无所知、我的目标是获得稳定的电压(5V @~0.5-1.0A)。 我预计设备的用户可能会尝试使用 USB-C 充电适配器、将电缆直接插入笔记本电脑端口等

我仍有几个关于这个问题的问题:  

1) 1) UFP 中的比较器电路/CC 控制器是否绝对必要、以确保 实现此所需的电源应用(即是否可以仅依靠将 CC 引脚连接到单独的接地 Rd 电阻器?

2) 2)如果需要使用 CC 控制器、我想知道是否可以在发货前预配置 CC 控制器 IC、以请求低于15W 的特定功率分布(即5V @ X 放大器、其中 X<= 1.5)? 理想情况下、我希望避免在 USB-C CC 控制器和板载处理器之间进行消息传递、因为电路板的主电源将由 USB-C 端口提供。

3) 3)是否有推荐的 USB-C CC 控制器配置方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在此提供一些背景知识、在 USB-C 中、连接的主机(DFP)通过 Vbus 广播可用功率。 兼容 USB-C 器件(UFP)的功耗不超过 CC 引脚上通告的功耗。 默认情况下、这意味着无需在 CC 上进行额外配置、DFP 必须能够适应 Vbus 上500mA (USB2)或900mA (USB3)的电流消耗。 所有 USB-C DFP 和 DRP 端口都是这种情况。 在 USB-C (非 PD)应用中、UFP 不会请求特定的功率级别、UFP 只负责不会消耗比通告的功率更多的功率。  

    如果您的设计可以保持低于 USB-C 默认电流广播的这些定义限制、则可以接受 Rd 电阻器。 我仍然建议使用 CC 控制器、尤其是在 USB 3应用中、以便轻松支持电缆反转。 如果您希望支持高电流运行(1.5A 或3A)、还应使用 CC 控制器、因为您需要为每个 CC 电平、VBUS 和翻转电缆状态使用比较器。

    CC 控制器可使用电阻器选项通过 GPIO 模式进行预配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Malik!

    感谢您的快速回复!  嗯、对我们器件的初步分析显示最大电流消耗约为700mA、因此我们也许可以摆脱依赖 USB-C 合规性标准来支持高达900mA 的情况。

    但是、我们正在考虑扩展器件的功能、以便为更大的外设(例如扬声器)或辅助 USB-C 器件供电、因此 CC 控制器听起来像是一个逻辑选择。 您能否通过 GPIO 模式进一步展开预配置?

    此致、

    Dave B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    请记住、只有在通过 USB3进行枚举时、900mA 才是如此。 USB2限制为500mA。 TUSB320LAI 具有可通过上拉或下拉电阻器进行配置的引脚、例如端口选择 CC 控制器模式、例如 DFP、UFP 或 DRP。