This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:DP83849I 和 DP83849IF

Guru**** 2544820 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849I, DP83849IF, DP83849ID

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999620/dp83849i-dp83849i-and-dp83849if

器件型号:DP83849I

尊敬的团队:

 我的客户由于  供应短缺而希望使用 DP83849IF 来替换 DP83849I。

 1.你是否有任何关于他们需要注意什么的建议? 这是否是平稳的传输?

 2.如果不需要灵活端口功能、可以考虑 DP83849ID 吗?

 非常感谢

BR、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Victor  

    感谢您的查询。

     您可以使用 DP83849ID 作为器件的默认接口、该接口似乎是铜接口。  DP83849IF 也是如此。

    我假设客户将对少数几个原型进行一些快速测试以进行确认、建议这样做。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa,

     我可以这么说、在很多情况下、,DP83849I 可以被 DP83849IF 取代?客户希望确保在更换过程中是否存在任何困难。 谢谢

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、  

    通过数据表比较、这应该起作用。

    客户必须测试很少的原型、以确保没有问题、因为我不熟悉客户硬件。

    此致、

    Sreenivasa