This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:我们使用 TUSB564作为 DP 接收器件转接驱动器。 它存在性能问题。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000213/tusb564-we-use-tusb564-as-dp-sink-device-re-driver-it-have-a-performance-issue

器件型号:TUSB564
主题中讨论的其他器件: TUSB1064

我们使用 TUSB564 (TUSB564IRNQT)作为 DP 接收设备转接驱动器。 它存在性能问题。 输出帧不能高于40帧@4K。
我们的原理图是图片"schematic.jpg"。
芯片标记是图片"器件 marking.jpg"。
在测试模式下、输入/输出波形是图片"input_output.jpg"。
问题如下:
我们从 TUSB564地址0x00~0x07读取寄存器。 值如下:
00=54;
01 = 55;
02=53;
03=42;
04=31;
05=30;
06=36;
07=34;
ASCII 是"TUSB1064"、这是否意味着汇编芯片是 TUSB1064?
TUSB1064是否可以替代 TUSB564?
通过 TUSB564、信号波变差、如何更改 TUSB564的配置来重新解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您尝试支持的解决方案是什么?

    根据分辨率、带宽和标量支持的数据速率、您可能需要跨 USB Type-C 接口启用所有4个 DP 信道。

    例如、如果标量最大数据速率为5.4G、分辨率为4K@60Hz、 则总带宽为17.82Gbps、您需要启用所有4个通道以支持该分辨率(5.4G x 4 = 21.6Gbps)。

    如果是信号完整性问题、您可以调整 TUSB564 DPEQ0/1以查看是否有性能提升。

    TUSB564和 TUSB1064都支持 DP1.4 8.1Gbps、区别在于 USB 支持的数据速率(5G -> TUSB564、10G -> TUSB1064)。 您可以将其中一个用于 DP 应用。

    谢谢

    David