Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TUSB1064
主题中讨论的其他器件: TUSB1064
我们使用 TUSB564 (TUSB564IRNQT)作为 DP 接收设备转接驱动器。 它存在性能问题。 输出帧不能高于40帧@4K。
我们的原理图是图片"schematic.jpg"。
芯片标记是图片"器件 marking.jpg"。
在测试模式下、输入/输出波形是图片"input_output.jpg"。 
问题如下:
我们从 TUSB564地址0x00~0x07读取寄存器。 值如下:
00=54;
01 = 55;
02=53;
03=42;
04=31;
05=30;
06=36;
07=34;
ASCII 是"TUSB1064"、这是否意味着汇编芯片是 TUSB1064?
TUSB1064是否可以替代 TUSB564?
通过 TUSB564、信号波变差、如何更改 TUSB564的配置来重新解决问题?