您好!
在视频中、他们使用双向器件、甚至认为输入为0至+3.6V、这当然会使负电压到达 USB 接收器。 为什么允许负电压的解释不是答案。
该人在视频中说:"在此应用中、单向和双向二极管都适用、因为在正常运行期间 Vbus 和 D+/D-电压将始终大于或等于0。 虽然单向二极管可以提供更好的负钳位齿轮、但单通道双向 ESD 二极管可以灵活地将任何引脚接地、将另一个引脚连接到 I/O、因为它是对称的。 D+和 D-也是如此。"
问题是电压可以变为负钳位电压、就像正钳位电压一样简单。 这将超过器件的电压限制。 除非他们认为 TVS 完全没有得到任何结果。
视频: training.ti.com/esd-essentials-how-select-esd-protection
1.6 ESD 要点:如何选择 ESD 保护