This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:I2C 中继器/电压电平转换器 IC、用于延长电缆长度

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000118/tca9517-i2c-repeater-voltage-level-shifter-ic-to-extend-cable-length

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9509

您好!  

我希望扩展来自应用处理器的总线迹线(电缆长度)、该应用处理器提到 I2C 总线主要用于本地 PCB (不超过200mm)、但我们希望使用1m 以上的电缆通过连接器。 我们也更喜欢两端的1.8V 接口。 根据 I2C 中继器/电压电平转换器 IC 的数据表、我们很难确定布线长度的改善程度。  

您能否就如何确定布线长度改进提出建议?  

此外、您能否为我们的应用推荐器件?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对处理器的要求为200mm 可能是由于总线电容的限制。 您能否检查它是否列出了您的处理器的最大总线电容? 您的设备的运行速度也是多少?

    对于此应用、使用缓冲器将是最佳解决方案。 它会将处理器与电路的其余部分隔离、因此、如果您的处理器对总线电容的容差非常低、则可以将 TCA9517放置在非常靠近处理器的位置、而 TCA9517的另一侧则具有1m 电缆直通连接器。

    要查看的另一个缓冲器是 TCA9800x 系列。 该系列器件还隔离了 I2C 总线的两侧、但它们不使用静态偏移、并且具有非常低的 VOL、这与 TCA9517不同。 TCA9800x 的 B 侧在总线上的限制为400pF。 但是 A 侧没有限制、因此 根据您运行系统的速度、您可能会在器件 A 侧使用超过400pF 的电容。

    [引用 userid="417032" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000118/tca9517-i2c-repeater-voltage-level-shifter-ic-to-extend-cable-length ]\n 您能不能建议如何确定布线长度的改进?  [/报价]

    我想您所说的是、如何确定使用缓冲区进行跟踪的时间有多长。 如果这是错误的、请告诉我。 您可以通过计算迹线的电容来确定这一点。 大多数器件具有总线电容限制、I2C 规范将总线电容限制为400pF。 您可以计算布线的电容、并将其添加到连接到缓冲器任一侧的所有器件的电容中。 由于缓冲器隔离器件的两侧、因此缓冲器两侧的电容不会加在一起。 然后、您将确保您的总线电容不超过最大总线电容。

    如果这已回答您的问题、请不要忘记点击按钮。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我非常感谢详细的回答、因为这对您有很大帮助!  

    应用处理器不会指定任何其他详细信息。 我们不需要超过400kHz、可能会降低到100kHz。  

    我们正在寻找小型封装、更低功耗和高分辨率的最大额定值。 TC980x 的功耗看起来更好、TC9517的接口安全性更好、但我们意识到两者对于我们的应用来说太大了。  

     您是否认为 TCA9509RVHR 适用于此应用。  

    您还看到过 Vccb 在不使用时频繁关闭以节省功耗的应用吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TCA9509也将起作用。 它是一个缓冲器、因此可隔离总线两侧的电压和电容。 您知道您的总线电容是多少吗?

    您可以断开 VCCB 与电源的连接。 只要不超过器件的绝对最大条件、就不能对其造成永久损坏。

    请记住、EN 引脚以 VCCA 为基准、因此当 VCCB 断开时、器件仍将启用。 这意味着 I2C 引脚将在内部连接在一起、您可能会看到器件的泄漏电流。 当 VCCB 被关闭时、我建议通过将 EN 引脚驱动为低电平来禁用此器件。 这将禁用器件的输出。

    最棒的

    Chris