This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:增强 I2C 通信能力器件参考

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000421/tca9803-enhance-i2c-communication-ability-device-consult

器件型号:TCA9803

大家好、

我们是否有这样的产品可以将 I2C 通信能力提高到1米? 请在这里帮助我们。 谢谢。

B&R

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 规格允许总线的电容高达400pF。 (1m 的迹线通常小于200pF。)  TCA9803数据表的第10.2.1.2节也对此进行了讨论。

    如果电容较高、或者您想使用高速、 TCA9803等 μ I²C 缓冲器将有助于 以较低的电容将总线一分为二。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    Clemens 正确。TCA980x 系列是一款 I2C 缓冲器、可将总线拆分为两个独立的总线电容。 这将使您能够使用更长的布线进行通信。 您还可以使用许多其他 I2C 缓冲器。 您可以在此处找到它们。

    最棒的

    Chris