This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:它的硬件/软件是否可与 DP83867CR 互换?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS, DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000471/dp83867cs-is-it-hw-sw-interchangeable-with-the-dp83867cr

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件: DP83867CR

大家好、

DP83867CR 和 DP83867CS 支持不同的接口。 如果选择48引脚 QFN 封装、这两个器件是否可以互换使用硬件和软件?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    如果选择了48引脚 QFN 封装、则这两个器件在大多数软件和硬件方面都可以互换使用。 主要区别在于 DP83867CR 不支持 SGMII、而 DP83867CS 支持 SGMII。 如果您使用的是 SGMII、则它们不可互换。

    此致、

    Adrian Kam