This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:什么是输入电容驱动器:THVD1452

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999847/thvd1452-what-is-input-capacitance-driver-thvd1452

器件型号:THVD1452

你好!

我在我的应用中使用 THVD1452、如下所示:

MCU TXD 引脚(串行通信接口)驱动两个输入、一个是 THVD1452驱动器输入、另一个是缓冲器输入。

我想了解 有关驱动器输入-输入电容(CI)值的信息、如圆中所示。

我在 THVD1452的数据表中没有找到这个输入电容值。

请告知是否有人知道相同的信息。

此致、

Rohidas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohidas、

    很抱歉、这里的延迟、我们通常针对 RS-485和 CAN 器件测量此值、但我不相信 THVD14xx 系列会测量此值。 我已通知 RS-485专家进一步回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DI 引脚的电容典型值约为200pF。