This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947-Q1和 DS90UB926Q-Q1之间存在故障连接

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1, DS90UB926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999960/ds90ub947-q1-fault-connection-between-ds90ub947-q1-and-ds90ub926q-q1

器件型号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB926Q-Q1

您好 的界面团队、

我叫 Eric、是越南的模拟 FAE。

  • 项目背景:我的汽车领域客户正在进行 MHU 项目。
  • 问题:客户使用 DS90UB947-Q1和 DS90UB926Q-Q1传输图像数据。 当它们测试两个器件之间的链路时、寄存器成功检测到"远程器件"。 但是、无法锁定通信、无法读取远程设备上的数据(值)。

您对此问题是否有任何解决方案?

感谢你的帮助!

此致、

Eric。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的联系、

    以下是您可能需要考虑的几个事项:

    1.确保串行器(DS90UB947-Q1)配置正确、以匹配解串器(DS90UB926Q-Q1)的功能(如 PCLK 速率、支持的分辨率...)

    2.确认配置正确后,检查 以确保 PCLK 稳定并符合规范。 此外、检查电源是否稳定且符合规格。

    3.如果 仍然 无法链接,您可以共享您的特定配置,我们将尝试在我们的一方复制,并将告知您结果。

    此致、

    Solomon

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Solomon、

    感谢您的回答。

    客户已检查配置、他们使用了具有 LPMODE=1 (PCLK5 -< 15MHz)的 DS90UB926。 他们想知道是否可以在该低时钟模式下配置器件?

    请向他们提供建议。

    此致、

    Eric。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Solomon、

    以下是客户提供的一些插件输入:

     UB926器件的目标:  

              分辨率:800 x 293
              帧速率:30
    像素时钟的计算频率约 为7.7-8MHz。
    此外、他们还想问一些其他问题:
    1。        UB947器件能否接受 该 像素时钟?  根据数据表、器件的时钟兼容模式约为 25MHz-85MHz。
    2.       如果第一个问题的答案是“是” 您能否为我们提供支持此情况的 UB947配置及其测试结果( 具有 LFMODE=H 的 UB926)?
    3.       如果第一个问题的答案是否定的、您能否为 UB974提供可与 此应用的 UB926连接的 P2P 可替换解决方案?
    此致、
    Eric。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    回复:UB947 器件是否可以接受  该像素时钟?

    否、 7.7-8MHz 低于  UB947的最小 PCLK 规格。  

    回复:"如果第一个问题的答案为 ,您能否为 UB974提供 P2P 可替换解决方案 ..."

    实际上 、UB947没有引脚到引脚的替代产品。

    您可以 通过增加帧速率和/ 或分辨率来提高 PCLK、以满足 UB947的25MHz 最小规格、这是一种可能的方法。

    此外、您 还可以考虑访问 TI.com 上的 FPD-Link 页面、并使用"Quick Search"工具检查其他  可能满足您要求的可用选项:

    www.ti.com/.../overview.html

    此致、

    Solomon