This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:如何将其用于充电器以及计算机与器件 MCU 之间的数据传输

Guru**** 2959830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, BQ25886, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998626/tusb321-how-do-i-use-it-for-charger-and-the-data-transfer-between-the-computer-to-the-mcu-of-our-device

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: BQ25886、 TPS65988

尊敬的团队:

我计划对具有以下特性的电路使用 TUSB321、BQ25886 (电池充电器)和 UBS-C 连接器:

它具有5V、3A 的智能壁式负载立方体。 (苹果和三星电话)

2.它还应该能够从计算机连接到所有 USB2.0、USB3.0、USB3.1以进行数据传输。 检测和防止 USB 2.0过电源的智能性是否足够、因为它仅提供高达500mA 的电流。

您能告诉我这两件事是如何组合在一起的?

提前感谢。

Luke Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

     USB-PD-CHG-EVM-01 提供了使用 TSP25750以及集成电池充电器的 C 型控制的良好示例。

    您必须使用 USB 3.x 多路复用器实现支持 USB3.X 的数据路径、以处理端口方向。  您可以查看 TPS65988 EVM、了解如何实现 USB 多路复用器。

    在这两个示例之间、您应该有一个有关如何配置系统的良好示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有解决我的问题、但我正在解决它。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    如果我可以为您的工作提供任何帮助、请再次联系。