This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:UCC28880输出正常

Guru**** 2583985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998961/ucc28880-ucc28880-output-unormal

器件型号:UCC28880

1、有20个与 UCC28880损坏相关的新 LED 灯。 通过交叉测试、可以发现电源输入和输出电压在90V 至100V 的输入电压下低于正常电源的输入和输出电压。  电源温度测量缺陷产品温度高于正常电源  

 

2.测试引脚电压状态和交叉测试后、问题现象随芯片变化、并提交 FA 分析  

e2e.ti.com/.../ER046_2D00_S243WT--_2800_1.0.5_29002D00_2019.03.pdf

支队,任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、如果您的器件有缺陷、应与德州仪器质量和故障分析团队合作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    您是否对 IC 本身进行过任何测量、例如引脚间的电阻等? 您是否捕获了任何表明 IC 异常行为的波形? 您还提到设备已提交 FA;您是否有任何结果要共享?  

    我建议通过我们的客户退货门户(以下链接)提交申请、以进行进一步调查。 请注意、您可以提供的有关 IC 异常行为和状况的信息越多(波形、原理图、可追溯性信息等)、该团队的装备就越好、有助于诊断此问题。  

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、看不到任何重大问题。   我相信 该设计不需要二极管 D5。

    您可能需要检查的另一点是、二极管 D3和 D4是快速恢复二极管。  以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何选择这些整流器二极管。   https://www.ti.com/lit/an/slua855/slua855.pdf

    您可能还需要研究 UCC28880内部 FET 电流、以确保其不超过其最大限制。  在上电、最大负载和大信号瞬态期间、将会看到最高电流。  如果超过绝对最大电流、则可能会损坏 UCC28880。

    此致、

    Mike