This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:EEPROM 编程咨询

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999649/ds160pr410-eeprom-programming-consult

器件型号:DS160PR410

大家好、

在加载 EEPROM 编程时、请确认 DS160PR410是否需要外部时钟来为 SCL 引脚提供? 非常感谢你的帮助。

B&R

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    是 DS160PR410在 SCL 引脚上生成时钟、因此它可以从 EEPROM 加载寄存器设置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moha、

    那么、时钟是由 DS160PR410还是使用外部时钟源产生的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS160PR410生成此时钟。

    此致、Nasser