This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:RSTn 边缘检测

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999135/tusb211-q1-rstn-edge-detection

器件型号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB211

大家好、

RSTN 输入是否为边沿检测? 或复位器件所需的特定保持时间?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确复位所需的特定时长。 承授人需要0.1uF 的外部上限、以便有足够的 RC 时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我找到以下说明,但找不到 RSTN 驱动建议。  

    所需的最短保持时间是多少?

    8.2.1设计要求

    TUSB211-Q1需要有效的复位信号、如电源建议部分所述。 。
    如果微控制器根据建议驱动 RSTn 引脚、则不需要电容器 C4。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小保持时间是电源斜升时间的五倍(0至 VCC)。 这取决于您的电源斜坡时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我计划使用 RSTN 从欠压情况中恢复。 Vcc 稳定后、我将切换 RSTn。

    在这种情况下、TUSB211检测有效 RSTN 输入所需的保持时间有多长?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要检测到 VCC 稳定,就可以正确切换 RSTN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我想知道保持 RSTN=低电平以复位器件所需的最短时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约100us