This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:如何在选择两个输出之一时处理 AUX 引脚。

Guru**** 2931170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000281/hd3ss215-how-to-treat-aux-pin-when-selecting-either-of-two-output

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件:HD3SS251

大家好、  

请就以下问题向我提供建议。

我使用 HD3SS251来选择牵引 DP 输出之一。

数据表上的图9.3显示了如何处理 AUX 信号的示例

就像这样。  

我怀疑在此配置下、未选择的 DP 端口仍然指示源端的存在。

我认为、下面的连接比这种配置更合适。

使用此配置、未选择的 DP 端口表示"无源"。

你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 在第一种实现方式中、未连接的接收器仍会看到 AUX 总线上存在共模电压。

    谢谢

    David