This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:端接电阻器、并将多个从器件与收发器相连

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999510/sn65hvd78-termination-resistor-and-connecting-more-than-one-slave-devices-with-the-transceiver

器件型号:SN65HVD78

大家好、我使用上述器件将 TTL /CMOS 逻辑转换为 RS 485、我想知道我是否需要终端电阻器以及值(通常每侧60欧姆)。 我的另一个问题是:我有2个从器件、一个是直接连接到收发器(TI 器件)、我有 RS 485到 USB 转换器来将收发器连接到计算机。 我还附上了一个方框图。 您能告诉我我我我的系统设置是否正确? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharan、

    应用工程师已收到此帖子的通知、并将作出相应的回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharan、

    每个段的数据速率和距离是多少(从 SN65HVD78D 到传感器、从 RS-485到 USB 转换器再到总线)? 在本应用手册中、

    https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf

    第6节讨论了存根长度与数据速率的详细信息。 SN65HVD78D 在50Mbps 下工作、上升时间为3ns。 通常、RS-485系统倾向于使用具有短残桩的主总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hao、我相信传感器和 SN65HVD78D 之间的距离不会超过3英尺。 USB 转换器与 RS 485之间的距离将小于该距离。

    您是否还可以查看设置图、如果我的设置正常、您可能会有任何建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharan、

    此设置应起作用、但有一条注释除外。 60Ohm 端接电阻可能需要更改为120Ohm 等更高的值、这与电缆阻抗相匹配。  在我共享的应用手册的第6节中、还讨论了不同的终止方法。