This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24741:两个电源输入至一个负载输出

Guru**** 2885190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999432/tps24741-two-power-input-to-one-load-output

器件型号:TPS24741

大家好、

我的客户希望在以下应用中使用2个 TPS24741、两个 PSU 输入、一个负载输出

但他们担心、考虑到其高功率应用(140A 电流)、两个 TPS24741分支可能会重复开关、从而导致输出电压不稳定。 我画了一张图片供您参考:

您能否分享您对此的评论?  是否有解决问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    感谢您与我们联系。 我正在处理此问题、今天结束后、我将向您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    它可以通过使用优先级多路复用架构来解决。 请参阅数据表的第10.3.2节(优先复用中的 TPS2474x)、如果您有任何疑问、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    请单击"此问题已解决"按钮。 我们将通过电子邮件继续讨论。