This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:特定布线长度指南

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000045/tusb1044-specific-trace-length-guideline

器件型号:TUSB1044

大家好、

从 TUSB1044的数据表中可以看出、表24列出了建议的布线长度(假设为1dB/英寸5Gbps)。

因为他们将把它用于 USB3.1 10 Gbps 应用、所以客户对建议值很好奇。

请提供 更具体的布线长度以供参考吗?

感谢你的帮助。

BR、

Evan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    此建议适用于 USB 3.1 Gen、10Gbps 或5GHz (奈奎斯特频率)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢你的答复。

    如果布线长度超出建议值、该怎么办? 补偿是否足够?

      

    客户可能需要另一个 IC 来支持更长的布线长度、 但 TUSB1044似乎是最佳解决方案。

    你有其他建议吗?

    感谢你的帮助。

    BR、

    Evan