This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:TCA6408A 与 TCA6408

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000136/tca6408a-tca6408a-vs-tca6408

器件型号:TCA6408A
主题中讨论的其他器件: TCA6408

尊敬的 TI:

由于 TCA6804ARGTR 缺货、我们将了解旧型号 TCA6804RGTR。 这些芯片之间有何差异?

谢谢、

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    TCA6408A 是 TCA6408的引脚对引脚替代品。 它具有与旧器件相同的功能。 但是、对上电复位和中断进行了一些性能改进。 您可以在 TCA6408数据表中阅读有关这些错误的信息。

    TCA6408的 RESET 引脚以 VCCP 为基准、TCA6408A 的引脚以 VCCI 为基准。

    不建议在新设计中使用 TCA6408、因此当 A 版本重新上市时、我们绝对建议升级到该版本。

    如果这已回答您的问题、请不要忘记点击按钮。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Chris