This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于搭接设置

Guru**** 2764155 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-R-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999855/dp83867ir-about-strap-setting

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83867ERGZ-R-EVM

大家好、

我使用"DP83867IRRGZR"。
我在评估板上有一些问题。

评估板
项目标题:DP83867ERGZ-R-EVM
文件:SV601189A_DP83867ERGZ.SchDoc

R21和 R23的 RX_DV / RX_CTRL 为 DNP。
RX_DV / RX_CTRL 设置自动协商。
自协商仅在模式3或模式4中有效。
为什么在评估板上设置模式1?

2.下面有一条注释。
CFG4 [7]被保留、对吗?

>如果 RX_CTRL 引脚不能绑定到模式3或模式4,则配置寄存器4 (地址0x0031)的位[7]必须清零。


此致
-Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    1. 电阻器未被组装的目的是为了使用户能够将电阻器组装到模式3或模式4本身。 因此、您必须自行将自举安装到任一模式。 另一种方法是为配置执行寄存器写入、但每次上电和/或复位后都需要应用写入。
    2. CFG4[7]未保留。 它用于内部测试模式1、在正常运行下不应激活该模式。 如果您在模式3或4中有 RX_DV / RX_CTRL 自举、则应禁用此测试模式。 如果您不能设置 RX_CTRL 引脚并且需要使用寄存器写入方法、则需要将该位清零。

    此致、

    Adrian Kam