This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75115:在 SN75115、SN75ALS193或 SN65LBC173A 之间进行选择

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS193, SN65LBC173A, SN75115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000042/sn75115-choice-between-sn75115-sn75als193-or-sn65lbc173a

器件型号:SN75115
主题中讨论的其他器件:SN75ALS193SN65LBC173A

如果您在 SN75115、SN75ALS193或 SN65LBC173A 之间进行了选择、您会选择哪一项、为什么? (假设成本不是一个因素)

考虑输入差分信号为 ΔV = 0V =低电平、ΔV = 5V =高电平的应用。

接收器的输出进入 TTL 类型逻辑器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    SN75115与其他两个不同、因为它是双路差分线路接收器。 另外两个器件是四路差动线路接收器。 这是您选择一个器件而不是另一个器件的原因。

    对于您的应用、所有器件的共模输入电压范围均满足电压要求。 在 TTL 兼容性方面、您应该查看每个差分线路接收器的 VOH 和 VOL、并确保它与外部器件的 VIL 和 VIH 兼容。

    与其他四路差动线路接收器相比、SN75115具有更多的空闲引脚、因此具有更多功能。 它可选择集电极开路或有源上拉输出。 它具有一个可选的内置130欧姆端接电阻器。 它具有频率响应控制和通道选通。

     SN75ALS193是一款非常简单的四路差分线路接收器。

     SN65LBC173A 实际上是针对 RS-485和 RS-422而设计的。 它的信令速率大于50Mbps。

    在这些器件之间进行选择时、取决于您需要的功能和系统的要求。 它们都具有不同 的共模输入电压范围、并且它们的电气特性可能不同。

    如果这已回答您的问题、请不要忘记点击按钮。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Chris