This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:此器件的替代产品

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300, TVS3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999910/tvs3301-alternate-for-this-part

器件型号:TVS3301
主题中讨论的其他器件:TVS3300

您好!

您能不能为我推荐一个替代方案

支架需要相同

最大电压应为40V

应在 µs 500V 250A 时通过 IEC 61000-4-5 (8/20 μ s)标准  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    遗憾的是、除了单向版本 TVS3300外、这是我们目前仅有的33V Vrwm 器件。  TVS3300的 IEC 61000-4-5额定值略高、为35A、但遗憾的是、它还不足以满足您对250A 的要求  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。

    TI 是否有符合我要求的 TVS

    33V 关断电压和40V 最大钳位电压

    IEC 6100-4-5要求保持不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahil、

    不、我们没有。 TVS3300和 TVS3301满足33V 关断电压和40V 最大钳位电压要求、但不满足250A IEC 61000-4-5要求。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的告知