This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:VCC 选择

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000027/pca9548a-vcc-selection

器件型号:PCA9548A

你(们)好  

我计划使用 :PCA9548A。

SDA/SCL 为3.3V 电平、SD0/SC0-SD7/SC7为5V。您能不能建议 VCC 的电压电平是多少(3.3V 或5V)?

此致、

Jenitt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenitt、

    您选择作为 VCC 的电压取决于器件的 Vpass 电压。 下表显示了 Vpass 和 VCC 之间的相关性:

    在数据表的第9.2.1节中、说明了如何为任何电压转换设置调整 Vpass 的大小。 "为了使 PCA9548A 充当电压转换器、Vpass 电压必须等于或低于最低总线电压。 例如、如果主总线以5V 电压运行、而下游总线为3.3V 和2.7V、则 Vpass 必须等于或低于2.7V、以有效钳制下游总线电压。"

    在您的情况下、最低电压为3.3V。 因此、为了实现3.3V 或更低的 Vpass、VCC 必须为4.7V 或更低。 为了安全起见、我将使用 VCC <= 4.5V、因为这将为您提供3V 的 Vpass。 在您的系统中、您只需将 VCC 连接到3.3V 电压轨、因为这将为您提供大约2V 的 Vpass、这明显低于您的最低总线电压。

    如果这已回答您的问题、请不要忘记点击按钮。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Chris