This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501EVM:查询

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501EVM, TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998857/tlk1501evm-inquiry

器件型号:TLK1501EVM
主题中讨论的其他器件: TLK1501

您好!

你好。

我们的客户有关于 TLK1501EVM 的问题。 请参阅下面的内容。

""TLK1501评估板上的两个50 Ω 终端电阻器(RX 线)之间连接到接地端的10nF 电容器的使用有疑问
在数据表中、端接电阻器之间没有电容器、线路被描述为差分端接总电阻为100 Ω、而在评估板上有10nF 电容器、这似乎将 RX 线路显示为两条单端50 Ω 线路。
您能告诉我是否需要10nF 电容器、它的用途是什么?"

期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要让电容器在高速线路上接地。 根据 TLK 连接到的芯片的 I/O 逻辑类型、终端用户可以在串行高速 I/O 上实现交流耦合电容器。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    你好。 感谢您的回答。

    我们的客户对此有额外的澄清。

    ""由于工程师的回答、我有一个最后的问题:
    TLK1501评估板的原理图在某种程度上是否错误、因为它使用连接在2个端接电阻器50欧姆和 Rx 线路上 GND 之间的10nF 电容器?
    "

    谢谢你。

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 TI 评估板原理图中根本没有错误。 TI 评估板和数据表原理图建议是一致的。 对于这两种情况、您都有50欧姆单端终端参考 VDDA。 然后、该 EVM 在 VDDA 和 GND 之间实现了一个0.01uF 旁路电容器、以滤除高频噪声。 这是一个很好的做法。