This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75115:NS 封装尺寸问题

Guru**** 2695645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000025/sn75115-ns-package-dimension-question

器件型号:SN75115

DS 显示了 NS 封装尺寸、但可视示例显示了14引脚版本、其中引脚间距为1.27mm、"长度"尺寸(A)为10.50mm。  

我有点困惑、只是想确认、但在同一页中、它列出了16引脚器件、其长度为10.50mm。

对于其他引脚数、A 长度不同...因此、我想知道14引脚和16引脚选项的引脚间距是否为1.27mm、两者的封装"A"尺寸是否为10.50mm。

如果是、那么我想14引脚选项有一些"额外的模具材料填充"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    14引脚和16引脚 NS 芯片具有相同的确切长度和引脚间距。 您的假设正确、14引脚版本在最终引脚的边缘有额外的填充。  

    仅供视觉使用:

    这些不是 TI 器件、而是通用 SOP (NS)封装。

    最棒的

    Chris