This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999703/ds160pr410-ds160pr410

器件型号:DS160PR410

您好!

我们将在 Gen3应用中使用 ds160pr410 PCIe 转接驱动器。

我们是否需要在同一总线上匹配 PCIe 通道之间的长度?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我相信您是指通道间偏移。 根据 PCIe 标准、无需匹配这些布线长度。 PCIe 协议负责处理此偏差。 话虽如此、建议将其保持在3英寸以内。

    另一方面、差分布线的 P 和 N 之间的差分对内偏斜应保持在5mil 以内。 否则可能会引入高抖动。

    此致、Nasser