Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ25792, TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件:TIDA-050047、 BQ25792、
根据方框图、是否可以使用 TPS25750D 上的 ADC 和 GPIO 来驱动电池电平四路 LED 指示灯?
例如、对于4S 锂离子电池、
100% 4个 LED 亮起
75% 3个 LED 亮起
50% 2个 LED 亮起
25% 1 LED 亮起
我将 TIDA-050047参考设计与 TPS25750D 和 BQ25792充电器 IC 搭配使用。
谢谢
Tony