This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:具有 TPS25750和 BQ25792的电池电量指示器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999667/tps25750-battery-level-indicator-with-tps25750-and-bq25792

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TIDA-050047BQ25792

根据方框图、是否可以使用 TPS25750D 上的 ADC 和 GPIO 来驱动电池电平四路 LED 指示灯?  

例如、对于4S 锂离子电池、  

100% 4个 LED 亮起

75% 3个 LED 亮起

50% 2个 LED 亮起

25% 1 LED 亮起

我将 TIDA-050047参考设计与 TPS25750D 和 BQ25792充电器 IC 搭配使用。

谢谢

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750不支持对 GPIO 进行 I2C 控制、并且固件中未提供此功能。

    要执行此功能、您必须使用外部 MCU。