请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1042G-Q1 您好,TI
所附图片中的 TJA1042实际上使用了 TCAN1042DRQ1。
图1显示了我们的控制器的 CAN 电路、图2显示了外设板的 CAN 电路。 控制器和外设板之间需要一组 CAN 电路(红框)进行通信、但现在存在无法实现通信的问题。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI
所附图片中的 TJA1042实际上使用了 TCAN1042DRQ1。
图1显示了我们的控制器的 CAN 电路、图2显示了外设板的 CAN 电路。 控制器和外设板之间需要一组 CAN 电路(红框)进行通信、但现在存在无法实现通信的问题。


尊敬的 Dominic:
这是一种新设计、还是这种布局过去与其他器件一起使用过吗?
您能否验证两个器件的 STB 输入(引脚8)在尝试通信期间均为低电平。 如果此引脚置为高电平、收发器将进入待机模式、其发送器将被禁用。
是否可以从驱动通信的收发器捕获 CAN 总线(CANH、CANL)和数字引脚(TXD、RXD)的示波器快照? 我想看到发送器和接收器都根据数字线路正常工作、并且可以看到 CAN 总线上信号的完整性。 请缩放至几个位时序、并在照片中为 CANH 和 CANL 提供相同的偏移和比例、以便它们看起来类似于 器件数据表中的图15。
此致、
Eric Schott