This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:关于 D+/D- BC1.2输入源检测

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214, BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999944/tusb214-about-the-d-d--bc1-2-input-source-detection

器件型号:TUSB214
主题中讨论的其他器件: BQ24392

您好的团队:

 在 kindle 产品中、客户只需要一个解决方案来检测输入 D+/D-源 端的 BC1.2检测、然后 将输出提供给主机、以便控制充电器的电流、是否可以使用该器件来完成此目标?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    TUSB214将完成 BC 1.2 CDP 握手、但它不能轻易地用于通知主机更改充电器的电流。   

    客户是否了解过 BQ24392:  https://www.ti.com/product/BQ24392 此产品可能更适合此产品。

    此致、

    JMMN