This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSIDK437X:编辑 PROFINET GSDML 配置

Guru**** 2514645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999155/tmdsidk437x-edit-profinet-gsdml-configuration

器件型号:TMDSIDK437X

您好!

我下载了"PRU-ICSS-PROFINET-SLAVE_01.00.03.04"、并且创建的 PROFINET RT MRP 项目运行顺利。 将 GSDML 文件更改为适合我们的项目不是问题。 但是、我不知道为了使项目正常运行、我必须在哪里为每个 GSDML 参数修改其他项目文件。

此致

Daniel K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel

    "PRU-ICSS-PROFINET-SLAVE_01.00.03.04"中提供的评估演示允许进行有限的自定义。  您必须 联系第三方 TMG 以进行其他定制。

    此致
    Dhaval Khandla