This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:TCA9802DGK

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999543/tca9802-tca9802dgk

器件型号:TCA9802

大家好、

我的客户对 电平转换有疑问。

根据其设计要求、有时 VCCA 或 VCCB 会在电路工作时断电、

器件是在 VCCA 还是 VCCB 电源为零的情况下运行?
因为它显示"SCLA 和 SDAA 引脚在 VCCA 或 VCCB 降至低于其 UVLO 电压时进入高阻抗状态。 这些引脚可以安全地继续开启 I2C 通信、即使器件已禁用或未通电也是如此。"

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    您说的"器件正常运行"是什么意思? 如果 VCCA 和 VCCB 断电、器件将不会从 A 侧传输任何数据。 这意味着不会发生电平转换。

    最棒的

    Chris