This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:CDR 禁用时的输出抖动特性

Guru**** 2932140 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/999209/ds250df410-output-jitter-characteristics-with-cdr-disable

器件型号:DS250DF410

您好!

我的客户对 DS250DF410数据表中的以下评论有一些疑问。

 1.上述评论是否意味着输出抖动高于 CDR 激活时的抖动?

 2.您能否提供任何数据来比较输出抖动的差异?

     客户希望知道输出抖动有多高。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 是的。 但是、TI 根据经验发现、启用 CDR 旁路模式时的重定时器输出抖动性能足以支持14Gbps 及更低的数据速率
    2. 请提供您的工作电子邮件地址、我可以直接向您发送数据。 请确认您计划使用 CDR 旁路模式的数据速率

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好罗德里戈·纳塔尔、

    感谢您的回复。

    我的电子邮件地址是 jh.shin@arrow.com

    客户数据速率为 CPRI 选项8:10137.6Mbps/CPRI 选项7:8110.08Mbps。

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将直接向您发送数据报告。