请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1210 大家好、
我对 TUSB1210BRHB 有疑问。 数据表显示 REFCLK 应为26MHz、但我只能访问25MHz 或27MHz 时钟。 在25或27 MHz 下运行是否存在任何问题、是否有办法在未连接该参考时钟引脚的情况下实现器件模式?
谢谢、
啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 TUSB1210BRHB 有疑问。 数据表显示 REFCLK 应为26MHz、但我只能访问25MHz 或27MHz 时钟。 在25或27 MHz 下运行是否存在任何问题、是否有办法在未连接该参考时钟引脚的情况下实现器件模式?
谢谢、
啊